This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:使能引脚迟滞

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298037/tpa2005d1-enable-pin-hysteresis

器件型号:TPA2005D1

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPA2005D1、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

"关断"引脚是否具有迟滞?

是否对瞬变时间(上升/下降时间)有任何要求?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    该规格包括用于关断引脚的 VIL 和 VIH。
    此外、您可以参考数据表中的图8、基于此、最好将关断引脚电压设置为尽可能接近0V。

    没有特定的时序要求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。

    关断引脚为逻辑输入且无迟滞。

    此外、没有时序要求。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市