This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:某些电路板上没有音频输出

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294398/tas2770-no-audio-out-on-some-board

器件型号:TAS2770

大家好、

我们将一个带有 TAS2770放大器的电路板已经投产了几个月。 在某些卡上(约5%)、我们存在音频输出仍处于非活动状态的问题。
当我们更改 IC 时、它会正常工作。

我们继续研究这一问题的原因。

目前、TAS2770配置为 VSENSE 和 ISENSE 断电(在 VSNS_PD 和 ISNS_PD 中将 PWR_CTL 寄存器设为1)。

在输出始终为0V 的故障卡上、如果激活了 ISNS 配置、则音频输出正确。

如果 ISENS 未激活、是否存在某些放大器无法工作的原因?
或者放大器是否损坏?

谢谢。

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这肯定不是预期行为。  

    您是否通过将有故障的 IC 重新放置在已知可正常工作的电路板上进行了测试? 这将有助于排除组装/焊接问题。

    当放大器自行关断时、通常能够报告用于描述故障的中断。 您能否读取寄存器 book0页0寄存器0x22-0x25? 这将告诉我们是否是短路等常见故障。

    此外、我想请您分享 TAS2770的相关原理图。 由于这是公共论坛、我会将您添加为朋友、如果您愿意、您可以通过直接消息将其分享给我

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我更换了已知正常工作的板上的故障 IC、并且出现了同样的问题。 在无工作板上、当我们更换 IC 时、就没有问题了。

    因此、似乎没有组装/焊接问题。

    读取寄存器簿0页0 0x20至0x25:

    FC B1 0 0 0 0

    我通过直接消息发送 TAS2770的原理图页。

    谢谢

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    您是说您读取寄存器0x22-0x25吗? 从您的共用内容来看、似乎有些中断正在显示、但不是所有中断都引起了关注。

    很抱歉让您再次进行相同的测试、但您能为我提供  以下三种条件下所有 book0页寄存器的寄存器转储。  

    1) ISNS 断电且音频正常播放的工作设备

    2) 2) ISNS 断电且音频未正确回放的故障电路板

    3) 3)发生故障的电路板、其中 ISNS 已上电且音频正常播放。

    请记住、锁存的中断寄存器在读取时会被清除、因此如果您使系统进入中断状态、多次读取寄存器、那么锁存中断位可能无法保存、我无法对它们进行评估  

    另外、我没有看到私人信息中的示意图。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我给您发送了一个图像、而不是 pdf 文件。 您收到了吗?

    我已在上一条消息中将寄存器0x20读取到0x25。

    我将根据需要重新执行测试、我只读取一次寄存器、以免擦除锁存的中断寄存器。 我正在准备一个测试程序来转储所有寄存器、并将结果发送给您。

    感谢你的帮助。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    否、我看不到、您通过 E2E 发送的内容是正确的?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我收到了原理图、C28和 C42是否已组装? 通常、我们不建议直接在输出引脚上去耦、除非电容器前面还有一个串联电感元件。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    C28和 C42未组装。

    通过其他测试和检查 I2C 总线、在 TAS2770驱动程序初始化中、软件复位命令出现错误。

    在 I2C 总线上写入41 01 01 00、而不是发送41 01 01 01以执行软件复位。 有一个0字节太多。 因此、我对 ISENSE 寄存器的跟踪是错误的。

    这里未记录转储文件、寄存器0x2b 到0x2e 和0x78。 它是否仍然有用、以及它们表示什么?

    此致、

    埃里克

    e2e.ti.com/.../dump-reg-TAS2770-failling-board-audio-KO-witout-software-modif.txt

    e2e.ti.com/.../dump-reg-TAS2770-failling-board-audio-OK-with-software-modif.txt

    e2e.ti.com/.../dump-reg-TAS2770-working-board-audio-OK-without-software-modif.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    很抱歉美国度假导致延迟、 感谢您提供这些额外数据。  

    我会检查一下、并在<48小时内回复您

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我注意到几个方面、  

    故障器件为 RevA、不确定问题是否与此相关、  

    在两个器件上都启用了 VBAT 转换、但在音频故障情况下、VBAT 值被记录为0V、是否可以检查是否存在所有电源轨? 包括 AREG 和 DREG。  

    另外、在故障器件上、似乎没有报告相关的中断、但我可以看到 D 类电源关闭。  

    由于您说 iSNS 不是工作状态和不工作状态的原因、您是否知道 INIT 中造成工作音频状态的不同之处?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是的、我在 INIT 期间检查与示波器的 I2C 连接时发现一个错误。

    发送 SW_RST 命令时、发送了一个字节太多。 因此,在下面的寄存器 PWR_CTRL 中必须写入一个0字节。

    我想您可以结束该主题。

    感谢你的帮助。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的埃里克,我很高兴这一切工作!

    此致!

    亚瑟