This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534A:NE5534APE4是否存在?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SA5534, NE5534, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298029/ne5534a-does-the-ne5534ape4-exist

器件型号:NE5534A
主题中讨论的其他器件:NE5534、SA5534、 OPA134

NE5534AP 列为 LTB。

5534页面上有一个新部件:NE4434APE4。

但这部分的所有链接似乎都损坏了。

此器件是否可用?是否有任何相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    您能提供一个屏幕截图吗? 我在我的区域没有看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 NE5534AP 上搜索。

    除了其他所有产品外、还有一款名为 NE5534APE4的产品。

    每个与此关联的链接都会给出一个错误404。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    我确实收到"something wrong"弹出窗口,然后404上的链接内的 NE5534APE4。 E4是一个过时的后缀,它不应该是网页上的选项。

    但是、 加入购物车的 NE5534AP 功能非常出色。 这款工具适合您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这已经是终身购买了。
    这是否意味着所有 NE5534器件都已停产?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文

    是、NE5534和 SA5534。  对于 PDIP、OPA134是最接近的替代解决方案。  

    OPA134PA