This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:PCM6020-Q1分析扬声器

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293528/pcm6020-q1-pcm6020-q1-analysis-speaker

器件型号:PCM6020-Q1

您好、支持团队

我们可以使用 PCM6020-Q1 (ADC)来分析扬声器输出信号、有什么问题吗?

功能方框图如下所示:

如有任何建议,请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下 ADC 需要提供的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要获取 ADC 反馈数据、然后对原始数据进行比较、以确认数据是否因 SOC 而更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入部分的正常设计是否有一些不同。在设计前需要强调哪些部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号可能会通过 C 耦合到 ADC 芯片、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C0建议值和 R0值?您能给我们一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送 DAC 的最大信号电平和最小信号频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 最大信号电平为15W (约为7.75V)、最小信号频率为20Hz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号是否为7.75Vpp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这基于扬声器规格估算值、但 由于电流扬声器供应商未修复、这不是最终结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.75Vpp 的信号将通过电容器进行耦合、并且应处于 MicBias 电平。 7.75vPP 意味着 Vp 为3.875V、因此可以使用大于4V 的微偏置。请设置5V。

      可以使用 Ro=4k7和 C>1/2*3.14*20*4700=1.6uf。 我建议使用 C=4.7U   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,………………………………  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设最坏情况 Vpp 为24V (12V 功率等级)。MicBias 电平设置15V,RC 遵循格式 、这没问题吧? 扬声器供应商未解决问题、规格可能已更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大引脚电压为18V。 如果 MicBias 来自外部源、电压为15V、那么我建议将一个串联电阻与耦合电容器串联。 这将与4K7构成一个分压器。

    24*4K7/(R+4K7)=6.v

    R 约为15k

    这会将引脚电压限制为6Vpp、使引脚达到15+(6/2)或18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK,TKS