This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:TLV320AIC3254音频编解码器的 I2C 问题

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, TLV320AIC3254, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298920/launchcc3235mod-i2c-issue-with-tlv320aic3254-audio-codec

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254CC3235MODSF

您好

我在 从 CC3235MODSF MCU 设置 TLV320AIC3254音频编解码器的音量时遇到问题、在音频论坛中提出问题后、建议我在此处提出、因为此问题似乎与 I2C 通信相关

我现在使用 LAUNCHCC3235MOD 板进行测试、其中安装了 AUDBOOST 板、并运行 CC32XX SDK 随附的 i2secho 示例。 虽然 i2secho 示例似乎正常运行、但该 I2C 回读会返回错误:

static unsigned long AudioCodec_regWrite(unsigned char ulRegAddr, unsigned char ucRegValue)
{

    // Ensure that the write value matches the read value
    if (readDataBuf[0] != ucRegValue)
    {
        stat = AudioCodec_STATUS_I2C_FAIL;
    }

    return stat;
}

我已订购 I2C 分析仪以进行进一步调查、但标准硬件和 TI 示例代码似乎会发生此错误、我想知道此错误是否与我在代码中看到的错误无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉、错误的论坛-我打算在 WiFi 论坛中提出这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经在第二个主题上讨论了该内容、