This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:多个产品上发生了引脚5和引脚7短路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1299334/tpa6211a1-q1-short-circuit-of-pin5-and-pin7-occurred-on-several-products

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1

您好、E2E:

我们的客户在其应用中的多个产品上发现了 PIN5和 PIN7之间的短路。

SCH 如下所示:

电源由 MPQ4423HGQ-AECQ 提供、扬声器 为 KPB3642SP1-8222。

原理图上是否有任何需要校正的电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    TPA6211A1本身的原理图看起来不错。
    扬声器规格对于该放大器似乎也是合适的。

    客户是否在电路的供电侧运行测试? 确保在不同的测试用例中进行正确调节。 还会检查布局、如何将 GND+路由到扬声器、是否可能存在与 VO 或更高电压轨短路? 请注意、该器件能够防止对高达 VDD 的电压短路、超过 VDD 的电压可能会对器件造成损坏。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师