This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A:NE5532A/NE5534A 的可替代运算放大器

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1677, NE5532A, NE5534A, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297823/ne5532a-substitutable-op-amp-for-ne5532a-ne5534a

器件型号:NE5532A
主题中讨论的其他器件: NE5534A、OPA1677、 OPA134

您好!

根据销售团队的信息、NE5532A/NE5534A 包括 G4和 E4器件将因制造事件而停产。

您能为这些放大器推荐 TI 替代器件吗?

主要规格为 Vn = 5nV/rtHz、GBW = 10MHz、SR = 9V/us、线上价格= 0.11美元@1ku

哪些 GP 放大器可以为客户提供更好的特性和更实惠的价格?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:  

    为了适应改进的规格、NE5534A 正在重新设计。  一旦更新,它将保持相同的零件号,目前不需要任何替代零件。   

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提示回复。

    这是个好消息、虽然历史悠久、但仍具有竞争力的运算放大器仍然可以在困难的情况下使用。

    我们期待看到更新的低噪声大音质更好版本的运算放大器。

    下面是一些其他问题。

    1. NE5532A 将与 NE5534A 一起执行此更新计划?
    2. 这些设备目前处于"最后购买状态"、但不会停产。 我们应该使用当前版本的放大器决定目前"最后购买"的 I/O 数量等待多长时间?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi:  

    NE5532A 是唯一一款更新的器件、您应该参考 PCN doc 20231114002 、而 NE5534A 在 PDN 文档中列出的最后订购日期之前都可以供货。  20231024000。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息。

    根据 PCN、这两个系列的运算放大器有不同的情况。

    2通道 NE5532A 转换为300mm 晶圆、1通道 NE5532A 将要停产、建议的替代产品是"FET 输入"OPA1677和 OPA134。

    这是否意味着不再提供网上价格为0.1美元的"单通道外部补偿双极低噪声放大器"?

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mochi、  

    是的、正如 PCN 文档中提到的那样、2通道 NE5532A 正在更新为300mm 晶圆、但是1通道 NE5534AD/ADR/AP 将在 PDN 文档中所述的最后订购日期停产。 是的、推荐的替代产品是 OPA1677和 OPA134。  

    希望这可以澄清您的问题。  

    此致、

    Ore.