请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 尊敬的:
我正在阅读 TPA3255数据表。
图 29. 典型 差动 (2N) BTL 应用
图 30、 典型 单 端 (1N) SE 应用
图 31. 典型 差动 (2N) PBTL 应用
假设我使用上面的其中一个基准电路。
我需要知道5~20Hz 的频率响应。
请假设负载是理想的4欧姆电阻。
感谢你的帮助。
雅各布