Other Parts Discussed in Thread: OPA1633
大家好、
我的客户正在为他们的新游戏耳机应用寻找耳机放大器。
您能否推荐符合客户要求的 AMP? 我已经查看了 我们的 TPA61xx 系列。 但它们都是滞环。 因此我想知道运算放大器是否有解决方案。
- 单声道
- 电源电压:3.3V
- 输入:差动
- 输出功率:100mW @ 32Ohm
- 小于(4.5mm x 4.5mm)
谢谢。
杰伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jay、
如果信号在输入到扬声器放大器中之前需要任何形式的调节或增益、则像 OPA1633这样的运算放大器通常用作特定于应用的扬声器放大器级的前置放大器级。 根据您的问题、我假设您在寻找一个扬声器放大器、而不需要前置放大器级。
TI 提供适用于单声道应用的扬声器放大器。 我提供了一个链接、其中包含了经过滤波的单声道扬声器放大器列表、这些放大器可能适合您的应用需求:
这些放大器由不同的团队负责、我不具备有关这些器件的详细信息介绍的专业知识。 如果您对该列表中的特定器件有任何具体问题、建议您为该器件打开一个新的 E2E 主题。
如果您需要前置放大器、我很乐意为您提供进一步的帮助。
谢谢。
尼克