This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:IOVDD 电流

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298900/tlv320aic3100-iovdd-current

器件型号:TLV320AIC3100

您好、您能否确认、在121页的数据表中、表8-1存在 IOVDD 规格中的错误、它应该是3.3V、而不是3.3A。 您是否还能够在此芯片的 IOVDD =1.8V 时共同分享典型电流消耗?

此致

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、那是3.3V。

    电流消耗取决于所配置的音频路径、因此在数据表中未提供该路径。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复