This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:EN 输入电流

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297025/opa1622-en-input-current

器件型号:OPA1622

您好!

 数据表中给出了+25°C 的典型 EN 引脚输入电流为1.5uA。 请在考虑温度范围-40..125 °C 的情况下指定最大输入电流。

输入电流是由上拉或下拉电阻还是其他因素引起的?

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    我们无法在产品数据表之外提供最大规格。 我们没有此引脚过热的数据。 下面显示了使能引脚的简化内部原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    可以为最大值提供粗略的估算、例如典型值的10倍。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    当使能电压为高电平时、电流将主要流经二极管、如下所示。 在 T = 125 C 时、我们假设二极管两端的电压为0.5V。 500k 电阻器的变化可以超过20%、因此我采用最坏的情况进行计算、并假设电阻降低了20%。 因此、当使能电压为5V 时、估算值为11.25uA。电流会根据使能电压而变化。  

    我希望这对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您提供的详细解释。

    另请提供使能电压为0V 时的估算值。

    此致、Alexander

    PS:是否应从公式中删除%字符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    请参阅下面更正后的幻灯片、该幻灯片消除了%、并针对高温下的两个二极管电位进行了校正。 具体而言、两个二极管在 HOT 时的电位应为1V。  

    以下是另一个示例、展示了在 Ven < 1.4V 时估算电流的方法。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    因此、 电源引脚和使能信号之间的二极管泄漏电流(例如 VCC (5V)和 EN (0V)之间)可以忽略不计。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    可以假设 T = 125 C 时、二极管泄漏电流大约为5nA。 该电流每10摄氏度翻一番、在室温下要低得多。 对于室温、此电流可以忽略。 对于高温环境、此电流应与之前的近似值相加。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通