This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:线性输出不规则饱和

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300205/tlv320aic3263-line-out-irregular-saturation

器件型号:TLV320AIC3263

大家好!

我们已将 TLV320AIC3263 作为独立器件集成在电路板中(没有 TAS1020B USB 中介、所有编程都通过 I2C 总线进行)。  

我们现在要追求的应用是在 PurePath Studio 中完成的演示代码、它只有 LOL 和 LOR 分别设置为0.5振幅以及1kHz 和1.25kHz 的音调发生器。

我们看到的问题是、输出会略微饱和、正波瓣的振幅也有不规则的削减。 所示的测量是直接在编解码器输出端进行的、不会通过或并行到任何电容器和/或有源器件。 我们将失调电压归因于测量中缺少串联电容器。  

在我们使用的代码中:

  • 编程模式  
  • DAC 增益0dB
  • DAC 功率模式 PTM_P3/4
  • 精细充电时间下的 VREF
  • 厘米= 0.9V
  • 两个通道都禁用 DRC
  • 禁用自动静音和软步进

另一个细节是、我们是用示波器的发生器来生成 MCLK、而不是用精确的振荡器来生成。

什么可能会引发饱和或振幅削减?