This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:TLV320AIC34:模拟输入

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294410/tlv320aic34-tlv320aic34-analogue-input

器件型号:TLV320AIC34

您好!

Re 以 TLV320AIC34中给出的答案询问此问题:模拟输入-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛 似乎回答了另一个问题。 但是您所展示的电路图似乎无意中回答了有关 K9上耦合的问题。 但要显式确认:PIN  K9    是否具有内部偏置、以便耦合到0V 的交流信号可以低于数据表中0.3V 的绝对最大值和 VSS?

此致

亨利·弗兰克兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    是的、ADC 输入引脚具有内部偏置。 您所指的绝对最大值是引脚检测到的电压。 内部偏置电压在正常工作期间保持正电压。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的澄清。 我有一个电路板、现在可以仔细检查这一点、根据您编写的内容、我应该期望这些引脚产生直流偏置。

    此致

    亨利·弗兰克兰