This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755MEVM:当 EVM 连接到 PC 时、PurePath Console 3应用无响应

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5755MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298741/tas5755mevm-purepathconsole3-application-no-response-when-evm-connect-to-pc

器件型号:TAS5755MEVM

您好!

我在使用 PPC3时遇到问题、我的环境如下  

操作系统: Win10

硬件: TAS5755MEVM + MC57xxPSIA

我的问题是:  当 MC57xxPSIA 连接(USB)时、PPC3应用 UI 将冻结。 当我立即移除设备时、UI 将工作。  

我完成了以下检查

1.在设备连接后检查设备管理器。 "Device manager->Human Interface Device->USB 輸入裝置(设备管理器->人机接口设备-> USB 设备)"中出现了一个新器件。 器件看起来工作正常。

2. 我已经下载并试用了"TAS57X1图形设计环境(GDE)"。 它可以正常工作、我可以使用此工具打开/关闭静音。 我可以使用该硬件播放音频。  

anyoune 有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

     这听起来很奇怪。 我们以前是否在该计算机上使用 PPC3软件成功控制了任何其他 EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试 升级 MC57xxPSIA_Firmware、但没有区别。 这可能是由 PC 驱动程序或应用程序库(如.net)引起的。 我不知道。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

      有一个相关文档、可以帮助您检查计算机中的环境、请尝试一下。

      e2e.ti.com/.../5873.MCR-Verification.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He:

    我已经检查了 MCR。 路径和安装正确。

    我觉得 PPC3希望获取 EVM 数据或信息、而 UI 却没有响应。 因此、当我删除 EVM 让通信错误时、它会恢复正常运行。 但我尝试将 EVM 插入10分钟、无法完成任务。

    我认为我的 EVM 可以。 因为"TAS57X1图形设计环境(GDE)"工作正常。 或者是否需要为 PPC3修改 MC57xxPSIA 跳线?


    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

      我找到了1PCS TAS57x1板、并尝试使用 PPC3。 事实上、您的情况是正常行为、PPC3无法识别此电路板。 为器件 TAS1020B 分配了此电路板的不同配置代码、器件可能无法使用 PPC3连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助

    此致、
    弗兰克