This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:主音量控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300161/pcm2706c-master-volume-control

器件型号:PCM2706C

您好!

我正在设计一个 定制的 USB 转音频接口板、它将安装在运行 Linux 的嵌入式系统中。

我想确保我选择的芯片(PCM2706CPJTR)可用于 Linux、而且音频音量可由操作系统控制。

该板不会实现 HID 的任何元素。

该板将仅使用该芯片(用作16位 DAC)和模拟功率放大器。

谢谢

沃洛迪米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用 defconfig 文件右侧 Y 中列出的选项、对于 USB 音频驱动程序

    CONFIG_USB=y
    CONFIG_USB_HID=y
    CONFIG_SND_USB=y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_BITREVERSE=y 寄存器
    CONFIG_SND_HWDEP=y
    CONFIG_SND_RAWMIDI=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO_USE_MEDIA_CONTROLLER=y