This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:调试问题反馈

Guru**** 2547600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300073/tpa2038d1-debugging-problem-feedback

器件型号:TPA2038D1

您好!

我有一个客户在调试 TPA2038D1、5V 电源、驱动4Ω 喇叭、输出功率可以正常。 驱动8Ω 喇叭时、输出功率很低、请帮助查看问题。   详情见附件。

e2e.ti.com/.../TPA2038D1.docx

非常感谢~

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:  

    客户是否可以通过1k Ω 4700pF 低通滤波器比较输出电压波形并查看电压?

    我怀疑如果唯一的差异是喇叭、则输出电压将相同、他们可能需要进一步增加增益以匹配输出功率。  

    请记住、某些扬声器的效率可能比其他扬声器更高、并且能够以更低的功率提供类似的 SPL。  

    此致、
    亚瑟