This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300135/tlv320aic3100-tlv320aic3100

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: PCM3070

我刚刚安装了 PurePath Studio、想用它来设计 TLV320AIC3100的 DSP 部分。  

GDE 仅显示 PCM3070与 PCM51xx 的框架

如何将其应用于 TLV320AIC3100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您可能下载了 PPS 的家庭音频版本。 您需要下载便携式音频版本。 您不必请求任何不同的内容、只需安装其他版本:

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我安装了便携式版本。

    现在、AIC31xx 异步和同步框架之间有何区别。

    我的应用程序将作为主 DSP 的 I2S 从设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    miniDSP 分为两个内核:ADC 内核和 DAC 内核。 异步和同步框架可确定这两个内核是否同步运行。 如果需要在两个内核之间传递数据、则它们必须是同步的。 或者、它们可以是异步的、从而在时钟树中提供了一定的灵活性。

    此致、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是该应用和器件的初学者。

    是否有有关如何将基本 DSP 功能添加到 TLV320AIC3100的良好教程?

    我在启动时从主机 CPU 对基本(工厂初始化)进行编程的过程中仍然很纠结

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    遗憾的是、PurePath Studio 拥有有限的支持和文档。 GUI 中的大多数元素/块可被右键单击并选择"帮助"来获得块的说明。 以下是常见问题解答: https://www.ti.com/lit/ml/slau268b/slau268b.pdf?ts = 1701966153936&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FAICPUREPATH_STUDIO

    我现在注意到您正在使用 AIC3100、但该器件没有可编程的 miniDSP。 AIC31xx 系列中的其他器件的确如此。 PurePath Studio 在此不会很有用。 PPS 在技术上支持该器件、但它仅成为一个非常令人困惑的 I2C 控制器。

    我们可专注于从主机获取基本初始化。 您遇到的具体问题是什么?

    谢谢。
    J·麦克弗森