This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:电子声音问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292883/tas2557-electronic-sound-issue

器件型号:TAS2557

大家好、

开启智能放大器(未启用 EQ)时、声音听起来像电子声音、并且看起来2 - 4kHz 不正常。

启用 EQ 并调整以降低 dB 可抑制 电子声音。

 当智能放大器扁平保护装置使用 中频时、也会产生电子声音。  

1. 您能帮助提供 EVM 校准相关的材料和教学指南吗? 如何校准以解决这种问题呢?

2.手动校准是阻抗参数,这是导致问题的原因吗?

3.其他任何方式都可以输入哪种参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    是否为输出削波? EQ 降低音量、这样输出就不会削波

    这是在 EVM 上还是在客户系统中? 您能否分享有关该系统的更多详细信息?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    让我来检查一下他们的系统或 EVM、然后给您回复。

    1.麦克风录音机测试他们看到9~12dB+ 2~4kHz ,然后快速下来,然后返回。

    2. 2~4kHz EQ 降低并仍然保持电子声音。 如果不打开 SmartAmp 则是正常的、因此不应出现削波问题。

    扬声器的 Fs 为123Hz。 智能放大器设置为892。 如果不校准、是否有任何阻抗参数?

    4. combined_configuration_0_TuningMode_48KHz.cfg 在随附 I2C 的情况下写入。  e2e.ti.com/.../4544.combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_48KHz.cfg

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    很抱歉美国假日导致延迟、  

    我会在48小时内查看并提供反馈

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我是 Mark。 我的帐户已损坏、我的同事的帐户已回复。

    当您有反馈时,请告知我( Mark.Wang@aver.com )。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    很抱歉延迟了、我忽略了这个问题、明天我会检查并提供详细反馈  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我还在附加的.cfg 文件中发现了一些意外的失真、但是当我使用 PPC3 GUI 配置放大器时、所有这些文件都按预期运行。 您在 PPC3 GUI 中进行了哪些更改?

    您是否可以在 PPC3中重新创建所需的设置并创建一个新的.cfg 文件? 可能发生了导致该失真的意外情况?

    扬声器的 fs 为123Hz。 智能放大器设置为892。 如果没有校准,是否有任何阻抗参数?

    建议确定扬声器的特征并在 PPC3中使用扬声器型号。 这将使扬声器实现最佳性能。 您可以使用学习板2 https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM 来表征扬声器的特性。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark、Zoe、  

    您能否提供生成此.cfg 文件的.pPC3文件?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../smartamp.zip

    您好,Brown,

    如附件所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    我发现使用此 PPC3文件时、使用 PPC3 GUI 配置器件时未发现任何失真、

    但我发现、当我为 FS 和 BCLK 频率选择错误的值时、我能够在终端系统集成配置中重现失真。

    我认为这里的问题是、PLL 设置生成不正确、因为没有正确选择 FS 和 BCLK 频率。

    对于 EVM、正确值为 FS=48kHz 和3.072 MHz。

    如果您的终端系统使用44.1kHz、则应选择2.822 MHz BCLK。 (或与您的系统设置相匹配的任何一个)

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    我将源时钟设置为 MCLK 12.28M。 它的确有效。

    我设置通过 I2S 另一条记录设置测得的12M。 我的错。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能够提供帮助。 我将关闭该主题。

    此致、
    亚瑟