This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20K:请查看原理图

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC20K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300301/tlv320aic20k-please-review-the-schematic

器件型号:TLV320AIC20K

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TLV320AIC20K 绘制了原理图。 您能否查看该原理图?

e2e.ti.com/.../TLV320AIC20K.pdf

还有一个问题;

它们具有 MCLK、SCLK、LRCLK、数据输出、数据输入的音频接口。 除 LRCLK 外、所有引脚都处于 TLV320AIC20K 中。

可以将 LRCLK 连接至 CODEC_FS 吗? 请确认。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错、只是下面有一些建议。

    如果 LRCLK 为 WCLK/FSYNC、则可以连接到 FS 引脚。

    此致。