This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP875701Q1EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP875701Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292575/lp875701q1evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LP875701Q1EVM

您好

请您能否提供 LP875701Q1EVM 的 CE/EU 符合性声明

产品带有 CE 标志、但 TI 网站上未提供 CE/EU 符合性声明、  

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将获得 DOC 并在此处发布。 它可能需要长达2周、但不应该花费这么长的时间。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳

    好的、谢谢。 我将在 EU DOC 准备就绪后立即收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交请求、并将在创建文档时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳

    我担心我没有听到你的反馈。 您能否告知此申请的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉耽误了时间。 我是为了感谢的一周外出的。 我将跟进负责创建这些申请的团队、并将加快申请速度。 我明天会向您更新状态。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳

    好的、我今天将听到您的最新消息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请查看随附的符合性声明。

    此致、

    康纳 Gillettee2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LP875701Q1EVM_5F00_20231206.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的帮助、这可以解决问题。