This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:非 PCM 输入检测

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301490/dir9001-detection-of-non-pcm-input

器件型号:DIR9001
主题中讨论的其他器件: DIX9211

大家好、

客户考虑将 DIR9001用于 SPDIF 到 I2S 的转换。

是否能够检测输入引脚处的非 PCM 音频? (例如错误标志)如果不是、客户如何检测输入是 PCM 还是非 PCM?

此外、是否有 DIR 器件可以实现上述功能?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    DIX9211明确指出它 能够进行 非 PCM 数据 检测,我相信 DIR9001能够检测非 PCM 数据,请参阅 8.3.9.2奇偶校验错误处理。

    此致、

    阿拉什