This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:CAN SDOUT 可悬空并设置为高电平

Guru**** 2505795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1299286/tas5822m-can-sdout-be-floating-and-set-to-high

器件型号:TAS5822M

您好、专家:

  您可以告诉我 SDOUT 是否可以悬空、以及我们是否可以更改寄存器以将 SDOUT 设置为高电平? 如果可以、我们如何更改它? 谢谢。

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯凯拉

      是的、您可以将 SDOUT 悬空。

      抱歉、您无法将 SDOUT 完全更改为 H 或 L。在 PPC3中、您可以使用输出交叉开关。 更改为最大值48dB 几乎可以确保 SDOUT 提供高电平。 并更改为-110dB、将几乎达到低电平。 但并非完全如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

      感谢您的答复。 我可以问一下这个 SDOUT 是经常用来收集 Eco 还是用于其他功能吗?

    Br、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯凯拉

      大部分只用于环保。

      有时它用于立体声2.1配置。 这意味着 TAS5822不仅可以针对其自己的两个扬声器进行调优、还可以针对 SDOUT 信号提供额外的调优、并且可以将 SDOUT 信号发送到另一个低成本放大器(没有调优功能)以驱动第三个扬声器。