This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4954:LM4954设计问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300766/lm4954-lm4954-design-issue

器件型号:LM4954

您好

LM4954存在关键问题。 需要您的帮助。
1.输出使用单端。
2. AV = 39
当电源为8V 时、VO1没有声音。
当电源为4V 时、VO1发出声音。 但声音会更低。

请参阅原理图。

+IN、-IN、VO1和 VO2是否有任何设计问题?
当电源为8V 时如何获得输出?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rence:

    • 使用单端输入时、IN+必须短接至旁路引脚、并将 IN-用于信号输入。 您的原理图则相反。
    • 我宁愿放置一个阻抗与 VO1上的扬声器负载类似的电阻器、而不是使用电容器连接到 GND。 请注意、该器件未指定支持单端输出。 您是否尝试并联扬声器以检查这是否有助于解决此问题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师