This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:AIC3262消除回波

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1299093/tlv320aic3262-echo-cancellation-by-aic3262

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

大家好、

我知道我们发布了关于 TLV320AIC3254消除回声的应用手册。

可以重复使用 AIC3262吗? 客户应考虑哪些差异?

2.是否有关于 "DSP 使用麦克风输入实现环境降噪功能的应用手册"?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、2个器件具有不同的 miniDSP 资源、我们不建议将 miniDSP 用于回波消除等应用。

    我没有找到这样的应用程序。 MOTE、也许这是一个旧版本、已经不再可用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我附加了我提到过的应用手册。

    e2e.ti.com/.../8015.AIC3254-Acoustic-Echo-Cancellation-Application-Note.pdf

    哪一个具有良好的 miniDSP 性能?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果用户能够处理它的限制、我们多次发现它们会命中 DSP 资源、但由于尾时间较长或附加功能/滤波等、无法实现最佳性能、则这是很好的。 这就是我们推荐为此类应用使用外部 DSP 的原因。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    AIC3262 miniDSP 似乎没有与 AEC 相关的最佳性能。 如何消除有源噪声?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP 算法中也删除了这一设置。  

    此致。