This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM-U:反馈:只能使用一些小型插孔连接器-这是相当不实用的

Guru**** 2460390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301732/pcm2903evm-u-feedback-only-some-mini-jack-connectors-can-be-used---that-s-quite-unpractical

器件型号:PCM2903EVM-U

从随附的照片中可以看到、只有非常薄的微型插孔连接器才能完全插入电路板的插孔、因为电路板本身阻塞了通路。 这似乎有点尴尬。。。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    感谢您的强调。 我们会确保将来耳机插孔连接更加方便。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    另一个非常实用的改进是、EVM 封装包含一个 B2P VH LF SN 连接器、用于连接电路板上的电源连接器。 我没能在丹麦的一家电子商店找到这个特定的连接器。