This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在4 Ω 时可实现15W 输出的16V VDD。 可接受?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300782/tas5805m-16v-vdd-for-15w-output-at-4ohm-acceptable

器件型号:TAS5805M

大家好、

客户设计具有以下条件的扬声器放大器

负载4 Ω

THD + N 10%

输出功率15W

TAS5805M 是否可以实现该性能?

 此图是否表示"最大输出功率"?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

      15W 10%CPU THD 不是问题、只要您的系统能够提供足够的电源电压即可。

      您展示的图片是 THD 功率 与电源电压的1%和10%。 要达到15W THD、应更好地提供12V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    谢谢你。  

    但是、客户使用带4 Ω 负载的12V 电压、然后在 THD + N = 11%时使用14.9W 功率。 可以考虑哪些因素?

    LC 滤波器:10uH、0.68uF、 FSW=768kHz、BD 调制

    请告诉我改进失真的常见方式。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

      首先检查热性能。 数据表中的曲线不适用于长时间工作、它是短时峰值功率。 如果 IC 变热、则结果 THD 值将增大、其中 Rdson 值会随温度的升高而增加。

      从另一个角度来看、我们可以检查电感器的 Rdc 值、PCB 迹线和电缆上的所有寄生电阻值。 则电阻器会极大地影响结果。