请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 大家好、
客户设计具有以下条件的扬声器放大器
负载4 Ω
THD + N 10%
输出功率15W
TAS5805M 是否可以实现该性能?
此图是否表示"最大输出功率"?
此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.