This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424LS-Q1

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301804/tas6424-q1-tas6424ls-q1

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424LS-Q1

大家好、我将在 汽车项目中使用 TAS6424LS-Q1 IC。

条件是以下的。

BTL 模式

输入音频:0dB

放大器设置:0dB 伏,15V 峰值输出电压

在这种情况下、我使用具有15.5V 的 PVDD、但未检测到连接的1通道扬声器(4 Ω)的削波检测。

但 PVDD 为14.4V、则会检测到削波检测。 我认为这个检测是好的。 可以吗?

此外、我想问、如果 PVDD 的电压为15.5V、而不是在削波检测环境(仅为1通道)中、如果扬声器的4通道额外连接、则会对削波检测产生影响?

请回答我的问题,谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yeon

     我想您的输入0dB 可能与 AP 0dBFS 输入不同。 因为0dBFS 输入会有严重的削波、带有14.4V 或15.5V PVDD。  

     我们可以使用示波器来检查输出波形、看看您是否可以在您的工作条件下在14.4V 处找到削波。 这种行为可能是正确的。

     对于4通道使用、只要您的电源不限制电流、使用1通道时的结果是相同的。 和4通道削波将在寄存器0x24上单独报告。