This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:XTI 引脚电压低于绝对最小值电压

Guru**** 2460390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300505/pcm2902c-below-abs-min-voltage-on-xti-pin

器件型号:PCM2902C

您好、团队成员:

可以在 XTI 引脚上输入-5.5V 吗?

XTI 引脚的绝对最小额定值为-0.3V。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    否。 任何违反 ABS Max 表的行为几乎肯定会导致器件以某种方式损坏。 -5.5V 无法施加到 XTI。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    很抱歉、我错了电压。

    建议 -0.55V 、非-5.5V。
    这是否仍然是不可接受的呢?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    -0.55V 仍在表中的范围之外,因此仍然不能接受。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    理解、谢谢。

    此致、
    桑原启