This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM-U:如何查看开关是高电平还是低电平?

Guru**** 2459810 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302701/pcm2903evm-u-how-can-i-see-if-the-switches-are-high-or-low

器件型号:PCM2903EVM-U

PCM2903EVM-U 板具有3个开关。 从手册:

"开关设置
SW001:人机交互器件(HID)键状态(静音)
SW002:HID 键状态(音量增大)
SW003:HID 键状态(音量降低)
当不使用 HID 时、这些开关必须设置为低逻辑电平;或者对于 HID
对其各自参数的控制。 "

但是、如何确定我已经将它们设置为高电平还是低电平。 电路板或开关本身上没有标记。 且用户指南中无指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    很抱歉没有清楚地描述开关。 如果开关指向板的边缘(远离器件)、则会将 HID 引脚置于高电平状态。 如果开关指向器件、则 HID 引脚变为悬空。 具体思路是、通过切换开关、您可以反复触发 HID 功能。

    此致、
    J·麦克弗森