This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:TPA3139D2

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301908/tpa3139d2-tpa3139d2

器件型号:TPA3139D2

您好!

我正在使用 TPA3139D2、直到现在我还没有使用 PLIMIT 特性。 现在、我想将输出功率限制为1W。 在配置该限制时、我必须定义什么是分压器。 您是否有任何计算表达式?  

第二个问题:我是否可以"动态"更改 PLIMIT、假设加电时它被配置为"无限制"、CPU 启动后、它会将分频器比率更改为限制1W?  

谢谢!

柏林车站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,柏林

     输出峰值电压大约是 PLIMIT 引脚电压的4倍。 通常使用两个电阻器对 PLIMIT 引脚处的电压进行分压。 您可以使用输出功率和负载值来获取所需的峰值电压、然后设置 PLIMIT 引脚的电压。

    ?? ? 说:
    第二个问题:我可以"动态"更改 PLIMIT"吗?假设在加电时它被配置为"无限制"、在 CPU 启动后、它将分频比更改为限制1W?  [/报价]

    我们没有太多地注意这一点、但您可以考虑使用开关来调整 PLIMIT 引脚上的电阻器值、以控制电压值。