This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:在 aic310x EVM GUI 中、将板载麦克风预设为数字输出预设、GUI 中的确切配置是什么?

Guru**** 2459830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302220/tlv320aic3109evm-k-in-the-aic310x-evm-gui-for-the-on-board-microphone-to-digital-output-preset-what-is-the-exact-configurations-in-the-gui

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K

我正在尝试使用 GUI 配置麦克风、似乎自己无法配置。 如果我使用预设(板载麦克风至数字输出)、它似乎可以正常工作、但我似乎无法使用 GUI 手动配置麦克风并让它自己正常工作。 GUI 中使用了哪些确切设置、以便我将板载麦克风之类的麦克风用于数字输出预设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    点击"加载"按钮时、您可以在"Command Line Interface"选项卡中看到寄存器设置,如下所示。

    此致。