This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903CDB_humming and amp;hising noise

Guru**** 2459830 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302179/pcm2903c-pcm2903cdb_humming-hissing-noise

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:PCM2903

我们遵循了 PCM2903参考设计的布局并制作了该设计、但我们面临着噪声问题。  

我们无法隔离是接地噪声、带外噪声还是电源耦合噪声。  

1.带外噪声:如果我们放置一个截止频率为30kHz 的 LPF、它会产生任何影响、因为音频范围仅高达20kHz! 我们在这里讨论的是次谐波吗?

2.接地问题:我们按照参考设计做了接地布局。 根据标准布局、每个接地都需要通过短接地进行分离和连接、但基准并未遵循。 因此我们不知道是否排除这种情况! 因为分析接地噪声/反弹非常复杂。  

3.电源噪音:我通过智能手机应用程序检查频谱,发现5kHz 和10kHz 的峰值,所以我怀疑电源噪音,但当我们通过 USB 传输记录的信息时,没有噪声耦合,所以对此感到困惑。  

请以此为指导、因为在 TINA 上进行的仿真与实际实现根本不匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -。 由于 sigma delta 与采样架构的原因、LPF 将移除音频频带外信号。 如果信号在没有 LPF 的情况下传递到放大器、带外信号也将被放大。

    -。 是的、即使使用单独的 GND 平面、您也需要将它们一起连在一起。

    -。 5kHz/10kHz 看起来像是应用拾取的一些来自周围环境的干扰。  

     音频播放过程中的噪声是否占主导地位? 这只用于播放吗? 您是否试用过其他 USB 流设备?  

    此致。