Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, CC8530, TAS2563
主题中讨论的其他器件:CC8530、、、 TAS2563
您好!
我们的一款新产品具有 使用2个 TAS2562和1个 CC8530的定制 PCB。 芯片卡在启动循环中、因为 i2c 总线无法正常工作。 我已经包含了一个范围捕获、描述了 TAS2562不确认 i2c 总线上的寻址时间。 地址选择引脚连接到 VDD、因此它的 i2c 地址应为4F。 我测得使能引脚上的电压为3.2V (IOVDD 为3.3V)、因此不应处于硬件关断状态。 i2c 总线使用4.7k Ω 上拉电阻器、在总线的 CC8530侧有33欧姆的串联端接电阻器。 我不确定如何着手寻找问题的根源–对于继续解决问题的任何建议都将不胜感激。
谢谢!
奥斯汀