This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSD1793:DSD 模式下 OS 位的设置/功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DSD1793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301164/dsd1793-setting-function-of-os-bits-in-dsd-mode

器件型号:DSD1793

DSD1793数据表的第42页指 OS 位、在 DSD 模式下、 选择模拟 FIR 的运行速率。

我的问题是、在什么条件下会选择默认选项之外的选项?

在我的实验中、除了默认设置之外的任何设置都会导致非常高的本底噪声并... 一般情况下、这会导致无法正常工作。

我不清楚此 FIR 滤波器的角色和应用、是否有应用文档描述其在电路中的角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fritz,  

    OS 位会更改 Δ-Σ 调制的过采样率。 通过使用此函数、设计人员可以针对不同的采样率稳定后置低通滤波器的条件。 作为一个应用示例、如果通过编程在44.1kHz 工作频率下设置128次、在96kHz 工作频率下设置64次、在192kHz 工作频率下设置32次、则只能使用单种类型(截止频率)的后置低通滤波器。  

    我找不到关于此部件的任何应用说明,但您应该能找到许多 有关 FIR 的一般信息文档。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据数据表第42页的信息、您从数据表第30页提供的文本剪辑不适用于 DSD 模式:"DSD 模式下的 OS 位用于选择模拟 FIR 的运行速率。 必须先设置 OS 位、然后才能将 DSD 位设置为1。"

    我的问题是有关 DSD 模式。  在什么情况下、将这些位设置为默认配置以外的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解了您关于 DSD 操作的问题。

    我的理解是  这些位设置 标准、双速或四速版本。 其中、默认设置为全速-用户也可以 达到1/2或1/4速。 请参阅以下最后一段。 希望它能回答您的问题。   

    DSD 使用一位信息、所有这些信息告诉我们模拟波形的电流样本是高于还是低于上一个样本。 与超过65,000个16位 PCM 的不同值相比、DSD 的两个值(如果新样本的信号较低、则为0、如果信号较高、则为1)似乎具有强大的限制。

    这一解决办法的不足是以每秒超过280万次的极高采样率弥补的,这是裁谈会速度的64倍。 为此、标准 DSD 有时被称为 DSD64、提供双倍和四倍速度版本、分别称为 DSD128和 DSD256。  

    • DSD 64     :  DSD 2.8  MHz  = 2 822 400 Hz = 44100 Hz x 64倍;
    • DSD 128   :  DSD 5.6  MHz  = 5 644 800 Hz = 44100Hz x 128倍;
    • DSD 256   :  DSD 11.2  MHz = 11 289 600 Hz = 44100 Hz x 256次;