This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:电源模式选择

Guru**** 2536550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302727/tas2781-power-mode-selection

器件型号:TAS2781

您好!

我们的客户计划将电池连接到 TAS2781、正常工作电压为9.0V、最低为4.0V、还有另一个3.3V 固定电源轨。  

为了获得 Y 桥的优势、这种情况下哪种电源模式最适合?

如果我们采用模式2、在7.3V 电源以下的 Y 桥模式将停止、但在4.5V 之前器件仍作为简单 H 桥模式运行、并具有性能保证、在3.0V 之前、D 放大器仍然可以运行。 在此模式下、不需要外部 PVDDL 电源。

我们认为这将是最好的选择,你有其他建议吗?

 

以下是相关的 TAS2781规范要求和问题。

1.如果 PVDDH 低于4.5V、则不能保证音频性能、但在3.0 V 之前可以保证 D 放大器功能。  

脚注(2) PVDDH 应大于 PVDDL-0.7V 的含义是什么?  

如果 PVDDL 为3.3V、则 PVDDH 应大于3.3-0.7= 2.6V 它是否满足要求?

2.在 Y 桥是否启用之间更改 PVDDL 工作电压要求。

如果它与在 MODE0和 MODE1下达到的 PVDDH 电压比 PVDDL 条件高2.5V 有关、则以下是正确的预期值?

Y 桥启用:PVDDL 2.7V (最小值)+2.5V = PVDDH 5.2V 或更高、性能得到保证。          

Y 桥禁用:PVDDL 3.5V (最小值)+2.5V = PVDDH 6.0或更高版本、性能得到保证。

为什么 Y 桥启用模式可以接受更低、更宽的 PVDDL 电压范围?  在禁用模式下、PVDDL 不用于 D 放大器功能。

 

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,  

    我建议在电池电压为 PVDDH、3.3V 为 PVDDL 的情况下使用 PWR_MODE1。

    当 Y 桥被禁用且 PVDDL<3.5V 时、我们在器件中发现一些性能下降、但在启用 Y 桥时并没有发现这种性能下降。

    我不建议使用 PWR_MODE2、内部 LDO 将生成5V PVDDL。 因此、如果 PVDDH 小于5V、它将超出范围、器件将出现问题并可能关断。  

    要求 PVDDH>PVDDL-0.7V 是因为 PVDDL 和 PVDDH 之间有一个 ESD 单元,如果 PVDDL 超过 PVDDH 0.7V,该 ESD 单元将发生正向偏置

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的快速而清晰的回答。

    我们会通知客户、让我看看他们的反馈。

    此致、

    望月市