https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302727/tas2781-power-mode-selection
器件型号:TAS2781您好!
我们的客户计划将电池连接到 TAS2781、正常工作电压为9.0V、最低为4.0V、还有另一个3.3V 固定电源轨。
为了获得 Y 桥的优势、这种情况下哪种电源模式最适合?
如果我们采用模式2、在7.3V 电源以下的 Y 桥模式将停止、但在4.5V 之前器件仍作为简单 H 桥模式运行、并具有性能保证、在3.0V 之前、D 放大器仍然可以运行。 在此模式下、不需要外部 PVDDL 电源。
我们认为这将是最好的选择,你有其他建议吗?
以下是相关的 TAS2781规范要求和问题。
1.如果 PVDDH 低于4.5V、则不能保证音频性能、但在3.0 V 之前可以保证 D 放大器功能。
脚注(2) PVDDH 应大于 PVDDL-0.7V 的含义是什么?
如果 PVDDL 为3.3V、则 PVDDH 应大于3.3-0.7= 2.6V 它是否满足要求?
2.在 Y 桥是否启用之间更改 PVDDL 工作电压要求。
如果它与在 MODE0和 MODE1下达到的 PVDDH 电压比 PVDDL 条件高2.5V 有关、则以下是正确的预期值?
Y 桥启用:PVDDL 2.7V (最小值)+2.5V = PVDDH 5.2V 或更高、性能得到保证。
Y 桥禁用:PVDDL 3.5V (最小值)+2.5V = PVDDH 6.0或更高版本、性能得到保证。
为什么 Y 桥启用模式可以接受更低、更宽的 PVDDL 电压范围? 在禁用模式下、PVDDL 不用于 D 放大器功能。
此致、
望月市