This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:I2S 接口与放大器;TDM 模式设置

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302633/tlv320aic3120-i2s-interface-tdm-mode-setting

器件型号:TLV320AIC3120

专家、您好!

下面我有两个问题 、您是否可以就每一项写下您的意见。

1.我 打算只把音频编解码器用作从属设备。  

  我可以直接连接 SDIN 并打开 SDOUT 吗?

2.如何设置为使用 TDM 从模式?

  TDM Mdoe settig 的寄存器未确认。

  我只能在下面找到。

  

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1) 1)如果您不打算传输数据/使用 ADC、则可以将 SDOUT 保持断开状态。

    2) TDM 类似于 DSP 模式。

    此致、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    长期不用和您交谈、感谢您的反馈。

    如果我使用 TDM 模式、是否可以像上面在我的线程中捕获的那样在相关寄存器中设置 DSP 模式?

    您能否共享文档以及如何设置 DSP 模式?

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    可以、如果您将图片中的寄存器设置为 DSP 模式、该模式通常与 TDM 等效。 确保在接收器端再次检查格式是否匹配、因为 TDM 没有正式标准。

    我们没有有关设置 DSP 模式的文档、它只是您共享的寄存器。 数据表包括时序/格式图表、以帮助您了解 DSP 模式。

    此致、
    J·麦克弗森