This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4752:器件静音时 LM4752的 Icc 是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, LM4752, TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302476/lm4752-what-is-icc-of-lm4752-when-the-device-is-in-mute

器件型号:LM4752
主题中讨论的其他器件: TPA3128D2、TPA3116D2

大家好!

我的一家公司正在考虑将 LM4752用于其下一个产品。

此时、

他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问题1:
器件处于静音状态时、LM4752的 Icc 是什么?
他们需要一个在静音模式或关断模式下 ICC 低于1mA 的器件。

问题2.
如果 Q1答案大于1mA、您能否告诉我任何符合以下要求的 TI 扬声器放大器?
1. 在静音模式或关机模式下 ICC 低于1mA 的扬声器。
2、模拟输入、立体声(=2通道)、VCC 大于26V。  在静音模式或关断模式下 ICC 低于1mA 的器件。
3.在26.4V VCC 时、功率大于10W x 2ch、RL = 8 Ω、THD = 10%
  或在26.4V VCC、RL 4 Ω、THD = 10%时为15W x 2ch。
4.接受所有架构(类)。
 

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    这是一款相当旧的器件、静态电流消耗高于1mA、如数据表、电气特性的第一行和图38所示。

    您可以在此页面下方的选择表中选择一些选项: 扬声器放大器| TI.com
    部分
    选项可能是 TPA3128D2或 TPA3116D2。 有关这些器件的更多问题、请发布具有该器件型号的新主题、以便将其分配给相应的支持团队。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢您的答复。

    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya、