This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:TINA 中未加载 IBIS 模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301749/pcm1690-ibis-model-not-loading-in-tina

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、我对 PCM1690的原型设计感兴趣、刚刚从产品页面下载了 IBIS 模型、但无法将其加载到 TINA-TI 中。 有人能帮我解决这个问题吗? 如何模拟此器件的设置?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TINA 是 SPICE 类型的仿真器(与 PSPICE 类似、其未加密的网络   表文件也可以在 PSPICE 中运行)、而 IBIS 是一种建模技术、可以为半导体器件提供基于表的简单缓冲器模型。  IBIS 模型受到各种商业仿真器的支持。 一些广泛使用的仿真器来自 Mentor Graphics、Key Sight、Cadence 和 Synopsys。

    如需 IBIS 帮助、请进行新的咨询并  DO NOT 请在标题中输入任何器件型号。

    我关闭此查询

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Arash。 是的、我对 IBIS 模型有点困惑。 谷歌周围,我看到的建议,这是一个文件,可以打开与 TINA 和我感到困惑。 此致、Mark。