This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:两个高频扬声器和两个低音扬声器

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM-SB, PUREPATH-CMBEVM, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300235/tas5825m-two-tweeters-and-two-woofers

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:、、 PurePath-CMBEVM

大家好、

我们的一个客户计划在产品中使用两个低音扬声器和两个高音扬声器、总共使用四个扬声器。 其中、两个低音扬声器使用一个 TAS5825M、两个高频扬声器使用另一个 TAS5825M。 如下图所示:  

但     手头只有 PurePath-CMBEVM 1PCS 和 TAS5825MEVM-SB 1个。 他们能否使用上面的硬件来调整整个系统? 即、先调整2个低音扬声器、 然后再调整2个高音扬声器?  或者他们必须使用 TAS5825MEVM?  如果他们使用 TAS5825MEVM-SB 而不是 TAS5825MEVM、是否有任何无法验证的性能?

对于他们想要设计的2.2模式双立体声系统、我不确定对数字音频信号的要求。通过查看 TAS5825MEVM 原理图、两个 TAS5825M 似乎使用了相同的数字音频信号。  

此致、

艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    它们可以使用 TAS5825MEVM-SB。 此 EVM 具有两个 TAS5825M 芯片、因此它们可以  同时处理两个低音扬声器和两个高音扬声器。

    它们应该使用立体声2.2模式。

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Donny、

    感谢您的答复。

    它们没有 TAS5825MEVM、只有 PurePath-CMBEVM 1PCS 和 TAS5825MEVM-SB 1个、但 仅1个 TAS5825M 芯片 与 TAS5825MEVM-SB 相关的内容。  

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    他们需要一个 TAS5825MEVM 来执行立体声2.2模式

    此致、
    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    我想知道、根据您说的哪些注意事项、它们需要 TAS5825MEVM 吗?  

    此致、
    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    它们可以 先调整2个低音扬声器、然后调整2个高音扬声器。

    或应用 TAS5825MEVM
    TAS5825MEVM 评估板| TI.com

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Donny、

    很高兴  看到 您的 回复。

    假设我们调整低音扬声器和高音扬声器的参数、并分别将配置信息保存为 wello.header 和 whealm.header 文件。 那么、是否需要更改头文件中的信息? 因为在实际使用中我们需要使用两个 TAS5825放大器、所以 I2C 地址是不同的。  

    此致、
    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

      请写下您的评论吗?  我想听听你的意见。

    此致、
    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该更改 I2C 地址、而不需要其他操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、 Donny。