This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:USB 器件描述符停止响应(Windows)

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302177/tas2780evm-usb-device-descriptor-stopped-responding-windows

器件型号:TAS2780EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2780

在尝试确定  TAS2780EVM 板为何不响应外部 I2C 通信时、我连接了一个 Saleae Log Pro 16。  我可以看到 I2C 请求传入、但没有响应。  我的同事提出了很好的建议、即恢复 J23和 J24跳线、将 Saleae 连接到 TP9、TP10和 GND、然后观察 I2C XMOS 振荡器、以便与我从外部发送的振荡器进行比较。  遗憾的是、当我恢复 J23和 J24跳线以进行外部 VID 连接时、器件现在无法响应器件描述符值、包括无 USB/PID 值。  我已经 多次为 TAS2780EVM 重置电源、重新启动了 Windows 机箱、移除了所有其他连接、但没有成功。  如果 有人知道其他需要查看的东西、请告诉我!

此致、

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    您正在尝试使用外部 I2C/I2S 主机与 TAS2780通信、是否正确?

    在这种情况下、J2.3 24应设置为短引脚2-3。 如果数字音频和 I2C 都来自 USB、则将这些引脚短接至1-2。

    但是、如果您将这两个设置为外部、但不为器件提供 I2S 时钟、则器件将无法工作。  

    如果您认为 Power/I2C/I2S 的所有跳线设置正确、并且认为这是 USB 问题、则可以重新安装驱动程序。  

    -在设备管理器中卸载设备,  

    -卸载 PPC3

    -REINSTALL PPC3 (这将重新安装音频驱动程序)  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。   

    我曾尝试恢复 J23和 J24跳线但没有成功、而且没有提到我已经尝试 使用设备管理器卸载驱动程序。  我记得、即使 J23和 J24跳线处于"外部"信号位置、当它工作时、它在设备管理器中会正确显示  、并且 PurePath 控制台3仍然可以连接、不会发送 I2C 配置数据和 I2S 音流数据。   ...但只是在情况下,因为它是一个新的一天,我再次尝试所有这些,仍然没有 USB 连接。

    此时、我认为 USB 在此板上已不再正常工作。

    此致、
    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    如果这两个跳线都设置为"EXT"、则 PPC3在连接到 PPC3时将抛出并出现错误、但它在设备管理器中不应显示错误、  

    是否卸载并重新安装 PPC3以重新安装音频驱动程序?  

    此致、
    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我只是为了以防万一而重新卸载和重新安装 PPC3、但没有做任何更改。  另一个症状是、自该问题开始以来、主板上标有"USB ready"的蓝色 LED 不再亮起。

    再想一想、我认为由于 VID 在基本级别握手过程中、没有从评估板接收到 USB/PID USB 标识符、所以它无法识别要使用的驱动程序。

    感谢你的评分
    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 USB 就绪指示灯未亮起、则表示 XMOS 出现问题。 我觉得 EVM 死了。 您可以提交支持请求单以获取全新的 EVM 吗? 我相信支持团队会征求产品线的建议、以获取新的 EVM。 您可以将其链接到此 E2E 主题。  

    即使 EVM 能够栩栩如生、您也不会有用于编写程序的工具或软件。  

    此致、
    亚瑟