This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140输入直流电流

Guru**** 2504865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290851/tlv320adc6140-tlv320adc6140-input-dc-current

器件型号:TLV320ADC6140

关于 TLV320ADC6140 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc6140.pdf :

  1. 图 数据表中的36显示 ADC 可以进行直流耦合。     ADC 进行直流耦合时、输入直流电流是多少?
  2.       启用直流耦合配置后、输入直流电流如何随输入直流电压变化?
  3.   启用直流耦合配置时、ADC 的模拟高通转角频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Im 不确定我完全理解问题、但我的评论:

    • 该器件的输入阻抗可在2.5kΩ 到20kΩ 之间进行编程(10kΩ 的直流-20kΩ)、相对于 AVSS 的最大模拟输入电压额定值为18V;您可以使用此值来大致估算过流保护/降级的阈值。 MICBIAS 还提供负载电流(高达20mA、具有30mA 的过流保护阈值)、但最终取决于用于输入的电阻器和麦克风。 无论输入配置如何、电流阈值都相同、系统将决定电流输入。  此外、 建议的操作条件 电压的平均电压低于。  

    • 无论交流或直流耦合输入配置如何、输入端的截止频率或 HPF 都是可编程的(全部通过或高达0.008*fs)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 关于您的回应:

    "器件的输入阻抗可通过...进行编程。  (10kΩ、-20kΩ 用于直流)"<=它是10 kΩ 接地吗? 还是10 kΩ 为某种共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    部分中的 d/s 状态 8.3.3 "在交流耦合模式下选择耦合电容的值时、必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号成分。 在开始进行正确记录之前、该耦合电容器必须在上电时充电至共模电压"。

    要回答您的问题、输入阻抗可能以 GND 为基准来构成高通滤波器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不确定我是否清楚。 我使用直流耦合模式。 我想知道 您在回复中写入的10 kΩ 输入阻抗是否为  接地10 kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     10 kΩ  阻抗仍以 GND 为基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在输入端测量了开路电压、该电压为1.46V (请参阅下面的原理图)。 这意味着10 kΩ 输入电阻以1.46V 为基准、而不是接地。 由于运算放大器通常具有共模反馈来设置其输入偏置、因此1.46V 是可以接受的。 无论 ADC 配置为交流耦合还是直流耦合、此电压都为1.46V。 您可以向您的团队核实一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在2天内继续进行线程、请允许我花一些时间仔细检查内部电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 d/s 中没有明确详细说明内部电路、但可将模拟输入设计为与 TLV320ADCx120类似。 在该器件中、输入引脚以(VREF/2)为基准 、如使用 TLV320ADCX120和 PCMX120-Q1系列中的模拟输入所示

    尽管如此、当交流耦合时、这两种配置都会为模拟输入产生高通滤波器。 为了进行所有密集任务和直流分析电路、(VREF/2)从增益的角度几乎充当 GND。 GND 和(VREF/2)之间的差值将对输入信号进行直流失调、从而基本上提高共模电压。

    希望这有助于和感谢捕捉!

    此致、