This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:"LDO 控制"数据表中标记为"保留寄存器"

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300979/tas2505-ldo-control-register-marked-as-a-reserved-register-in-datasheet

器件型号:TAS2505

在较新的 TAS2505数据表中、"LDO 控制"寄存器已成为"保留寄存器"。 我们仍可以依赖于"LDO 控制"寄存器的写入和读取吗?  或者这现在是否被视为未定义的行为?  

例如、"LDO 选择"位(D0)仍具有正确的值吗? 写入寄存器中的各种相关位也是如此?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sigurd:

    不应该在该器件上使用 LDO、因此我们从器件图中删除了 LDO 块、询问将 LDO_SEL 引脚短接至 GND 并将 LDO 相关寄存器显示为保留。 激活的应用。
    此功能将在几个月后重新添加。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 为明确起见、我们在 PCBA 的新版本中修复了 TAS2505问题。 然而,我们将在市场上拥有旧的 PCBA 和固定的 PCBA。  因此、我们需要检查(在固件中)它是哪个版本、以便我们可以相应地配置寄存器。

    新 PCBA 将 LDO_SEL 引脚设置为 GND、旧引脚不会设置为 GND。  从"LDO 控制"寄存器中读取"LDO 选择"位应该可以为我们提供所需的信息。 问题是,我们是否可以相信它会如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sigurd:

    那么、您的问题是、读取 LDO_SEL 引脚状态的寄存器位是否准确?
    该位正常工作、因此它仍应读取正确的值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    在编写时、这摘自"TAS2505应用参考指南":
    "上电时、PLL 和 HP 电平转换器将断电、以在 DVDD 上电和 AVDD 断电时避免漏电流问题。 必须通过写入页1寄存器2、D3 = 0在应用 AVDD 时对其上电、无论是通过内部 LDO 还是通过外部 LDO。"

    此位也在"LDO 控制"寄存器中。 对于旧的和固定的 PCBA (例如、具有外部 LDO)、仍然应该将这一点写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sigurd:

    正确、第1页寄存器2的位3仍然有效、应相应地进行写入。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    最后一个问题、在"REF、POR 和 LDO BGAP Control"寄存器中的"主机基准被使能"怎么样? 在旧的 PCBA (使用内部 LDO)中、这将启用。 使用外部 LDO (新的 PCBA)时是否应禁用它?

    无法找到任何有关这方面的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sigurd:

    您应遵循针对不使用内部 LDO 的情况提供的说明、特别是关于关断的第3.8.1.2.2节。 基本上、您可以在 LDO 未被使用时让 LDO 带隙断电。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师