This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:引脚 FMEA

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302398/tlv320dac3100-q1-pin-fmea

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

您能否告知以下情况的引脚 FMEA?

HPL (27引脚)、HPR (30引脚)默认断电、这意味着这2个引脚在上电时处于高阻态、对吗?

在这种情况下、如果这些引脚短接至 SPKP 或 SPKM 引脚、您能否提供相关影响的建议?

2.您能否建议 SPKM 的引脚 FMEA、SPKP 引脚短接至3.3V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    我正在处理此请求、会在一天内回来提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    很抱歉、上电后 HP 输出默认为 Hi-Z、但如果短接至 SPKx 输出、扬声器可能会出现一些失真。
    您可以参阅下表:

    引脚

    短接至 GND

    短接至 VDD

    短接至相邻

    开路

    名称

    说明

    类别

    说明

    类别

    说明

    类别

    说明

    类别

    SPKP

    22/26

    过流保护被行使。 禁用 D 类输出。

    B

    过流保护被行使。 禁用 D 类输出。

    B

    过流保护被行使。 禁用 D 类输出。

    B

    无输出信号

    B

    SPKM

    19/23

    过流保护被行使。 禁用 D 类输出。

    B

    过流保护被行使。 禁用 D 类输出。

    B

    过流保护被行使。 禁用 D 类输出。

    B

    无输出信号

    B

    HPL

    (文献编号:Hi-Z)

    27

    无影响

    D

    无影响

    D

    短接至 SPKP 时 D 类输出性能会下降。 如果短接至 HPVDD、则没有影响。

    C

    无影响

    D

    HPR

    (文献编号:Hi-Z)

    30

    无影响

    D

    无影响

    D

    无影响

    D

    无影响

    D

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师