This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:无来自音调发生器的输出

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302342/tas2563-no-output-from-tone-generator

器件型号:TAS2563

您好!

启用音调发生器后、我没有观察到来自 TAS2563的任何输出音调。

我处于原型设计的早期阶段、因此我只需尝试向扬声器提供基本音频输出、即可帮助验证硬件。

此芯片通过 I2C 响应读写操作。 我可以在示波器上监视流量。

我将写入两个命令来启用音调发生器输出:

  1. 将0b01000000 (0x40)写入地址0x3F (启用音调发生器-播放音调)
  2. 将0b00000000 (0x00)写入地址0x00 (将 MODE 设为活动模式)

我可以看到这些命令在 I2C 总线上运行和接收 ACK。 但是、当我将扬声器连接到输出端时、我听不到任何音频、当我将示波器连接到输出引脚时、我看不到任何音频波形。

是否 还需要执行其他步骤来启用音调发生器输出?

提前感谢您的支持!
   -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    此功能需要使用 PPC3来生成音调发生器的配置。 具体来说、数据表中未详细介绍编程到器件 DSP 中的音频的频率和级别、

    但它存在一些限制、GPIO/AD1引脚不能用作连续音的触发器、只能使用 SDIN、这意味着您需要通过 I2S 总线向器件播放超低电平的音频 才能获得连续音。 即使在 SDIN 上进行一些抖动也就足够了。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、感谢您的快速响应。

    我仍在等待访问 PPC3软件。 我期待在审核我的申请后再尝试一下。 我知道 芯片中有许多寄存器未在数据表中记录、只能通过 PPC3进行访问。

    与此同时、我假设必须为音调发生器设置一些默认设置? 我仅打算将音调发生器输出用于我的硬件和通信正常工作的基本测试。 我不需要音调发生器中的特定频率或音频电平、但我想能够验证放大器输出的是什么。 理想情况下、我的扬声器会遇到问题、但如果默认级别太安静、示波器验证对我来说很有用。

    在我访问 PPC3之前是否可以做到这一点?

    如果我将0x40写入寄存器0x3F 并且不提供其他触发器、我是否应该期望音调发生器输出任何信号? 或者、如果没有 SDIN 上的触发器、音调发生器将无法输出任何信号?

    再次感谢、
       -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当我明天进入实验室时、我可以为您提供一个 I2C 脚本、该脚本将启用发生器、但局限性仍然存在、您需要有 I2S 时钟和一些数据引脚切换。  

    无法仅通过 I2C 生成恒定音调、可能我不应该告诉您这一点、但该特性有些损坏。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、非常感谢您的坦率! 你为我节省了花费太多时间尝试那些不能正常工作的东西。 我期待 尝试 I2C 脚本、并且我将确保在测试期间将一些 I2S 数据记录到编解码器。

       -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、您能用这个 I2C 配置检查吗? 它应该生成1kHz-18dBFS

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_TGon_5F00_1kHz_5F00_m18dBFS.cfg

    此致、

    亚瑟