This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:需要热指标。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302993/tas5828m-need-the-thermal-metric

器件型号:TAS5828M

您好、

在 TAS5828M 的数据表中、"热性能信息"只有3个热指标。

您是否具有所有6个热指标?

谢谢。

此致!

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo

      很抱歉、我们没有该数据。 通常也不建议使用它。

      热仿真数据基于 JEDEC 标准、与实际使用时始终有一些差异。 只有主要路径值不会随使用条件的不同而变化太大、对 TAS5828等器件焊盘朝上、结点到顶部是主要路径。 其他路径的热阻过大、与您使用的路径相比、该值可能会发生很大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它很有用。