This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821EVM:规格检查

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM4201, DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303223/pcm1821evm-spec-check

器件型号:PCM1821EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1821、 PCM4201、 DRV134

您好

PCM1821传输32位双通道数据。 客户的产品实际上只有单声道信号。 后端 MCU 收到 I2S 双通道数据时、需要丢弃一个通道、但处理起来非常繁琐。 我是否可以询问 PCM1821是否可以设置为16位单声道信号输出? 或者、对于具有单声道 MIC 输入或线路输入、16位单声道 I2S 输出的音频编解码器、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    PCM1821由引脚控制、仅具有以32位 TDM 或 I2S 格式输出的选项。如果需要16位、我建议切换此器件的软件控制版本 TLV320ADC (3/5/6) 120。 在软件控制版本中、您可以禁用 SDOUT 的 L/R 通道数据、并将字长配置为16位。

    此处提供示例:

    有一个单声道 ADC、PCM4201为24位字长、您可以输入16位数据、 输出数据将附加0、但采用 DSP/TDM 格式。 如果客户需要、该器件也可通过硬件控制。

    由于客户只有一个单声道信号、我建议添加一个缓冲放大器或线路驱动器(音频产品系列中的一个很好的例子是 DRV134)、它可以将信号转换为立体声信号。 您可以向运算放大器专家提出问题、以获得适当的器件建议。