This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:温度相关信号调制

Guru**** 2949630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303185/pcm1804-temperature-dependent-signal-modulation

器件型号:PCM1804

在测试音频电路的模数部分时、我们发现了故障。  待测电路是定制电路卡组件上的 PCM1804。  我们通过将模拟输入信号引入到链中并验证来自示波器上 DAC 的模拟信号的幅度和频率来测试此电路。 (请参阅 PCM1804测试图。)

最初对电路进行测试时、如果测试快速完成、我们将获得通过结果(恒定振幅正弦波)。  当我延长测试以模拟实际操作时、DAC 之外的信号开始调制、最终几乎全部消失。

 IC 翘曲后的输出调制:

使用泡泡式 q 形尖端冷却 ADC 芯片后、调制消失、输出信号恢复正常。  当允许器件再次预热时、调制将恢复。 (此操作在室温下完成。)

 您过去是否见过此类行为?  您能为我指出一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时开路引脚会导致温度问题。 请检查控制输入是否作为快速测试连接到 FRM 逻辑电平