This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:为什么获得的数据具有4dB 的衰减和削波?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301415/pcm1864-why-does-the-obtained-data-have-a-4db-attenuation-and-clipping

器件型号:PCM1864

I 输入0V 用于此 ADC 的 IN+ 端子,3.3V 用于 IN-端子 

我将通道增益设置为0dB、无高通滤波器。

从 ADC。的数据为:0xD25080 μ s

由于 ADC 的输入范围是4.2Vrms,、因此数据 必须为0xB8DFE1。 为什么会有大约4dB 的衰减?

我将通道增益更 改为 11.5dB。

从 ADC 获得的数据为:0xAF3C80。

很显然、数据在整个范围的4dB 处被削波。 为什么?

我已将寄存器 page0、存储器5设置为0x06、这禁用了自动削波抑制功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流耦合是否会将信号耦合到输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的原理图发送到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流耦合
    IN+:0V
    IN-:3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AINP1/AINN1是输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据建议的数据表图对输入信号进行交流耦合、并重新检查